Fachartikel
Parallelschaltung von Pumpen
Bei parallel geschalteten Pumpen erhöht sich der Förderstrom (Q), aber nicht die Förderhöhe (H). Ein Parallelbetrieb liegt vor, wenn zwei oder mehr Pumpen an eine gemeinsame Druckleitung angeschlossen sind und die gleichen Ansaugbedingungen herrschen. Bei unseren Druckerhöhungsanlagen werden z. B. mehrere Pumpen der CR-Baureihe parallel auf einem gemeinsamen Grundrahmen angeordnet, um über ein gemeinsames Drucksammelrohr einen bestimmten Förderstrom zu liefern. Wenn Sie das Auslegungsprogramm von Grundfos für die Produktauswahl verwenden, können Sie sich die Kennlinie von baugleichen, in Reihe oder parallel geschalteten Pumpen anzeigen lassen.
Bei in Reihe geschalteten Pumpen wird die Förderhöhe (H) erhöht und der Förderstrom (Q) bleibt gleich.