Fachartikel

Druckreduzierventil

Ein Druckreduzierventil misst den Druck auf der Druckseite des Ventils. Es sorgt dafür, dass der eingestellte Druck eingehalten wird.

Steigt der Druck auf der Druckseite, schließt das Ventil. Wenn der Druck auf der Druckseite sinkt, öffnet das Ventil und und hält so den Druck konstant.

Bei Verwendung der Grundfos Druckerhöhungsanlagen Hydro MPC wird empfohlen, keine Druckreduzierventile zu installieren. Stattdessen sollte das Gebäude in Zonen unterteilt werden, um einen optimalen Komfort zu gewährleisten und den Stromverbrauch zu senken.

Bei Verwendung von Dachtanks kann der Einbau von Druckreduzierventilen erforderlich sein. Andernfalls ist der Druck in den untersten Stockwerken zu hoch.