Fachwissen
Maximieren Sie Ihre Energieeinsparungen und senken Sie die Betriebskosten mit einem Energy Check
Oft können die Modernisierung Ihres Systems und die Implementierung neuer, intelligenterer und effizienterer Pumpen den Energieverbrauch, die Betriebskosten und die CO2-Emissionen senken – und ein Energy Check von Grundfos zeigt Ihnen auf, wie viel genau Sie sparen können.
Die Preise steigen, die Versorgung ist unsicher und die Notwendigkeit ernsthafter Klimaschutzmaßnahmen ist dringender denn je. Der Energieverbrauch ist für 73% der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich – deshalb hat die Energieoptimierung in Gebäuden das Potenzial, wirklich etwas zu bewegen.
Wo fangen wir also an? Bei den Pumpen! Sie verbrauchen viel Energie – und in der Regel lohnt es sich, Pumpen, die älter als 10 Jahre sind, auszutauschen. Oft können sie 50-70% Energie sparen.
Aber selbst wenn man das weiß, ist es unter Umständen schwierig, den Austausch aller vorhandenen Pumpen zu rechtfertigen. Wie viel können Sie wirklich einsparen? Wie wägen Sie die Investitionskosten gegen die Amortisationszeit ab? Wir bei Grundfos können Ihnen eine einfache Antwort auf diese Fragen geben. Im Rahmen unseres Energieoptimierungsportfolios bieten wir verschiedene Tools an, mit denen Sie ermitteln können, wie viel Energie Sie in Ihren Gebäuden einsparen können.
Energy Check
Der Energy Check nutzt auf dem Typenschild ausgewiesene Pumpendaten. Der Durchfluss, die Förderhöhe und die Motorleistung der Pumpe werden ebenso berücksichtigt wie das Alter und die Betriebsstunden. Der Vorteil des Energy Checks: Die zur Ermittlung des Einsparpotenzials benötigten Daten sind schnell erfasst.
Energy Audit
Bei einem Energy Audit werden Messgeräte an der Pumpe und den umliegenden Rohrleitungen angebracht, um das Pumpensystem während eines relativ kurzen und genau definierten Zeitraums zu überwachen. Diese Daten werden auf einem Datenlogger gespeichert und in ein von Grundfos entwickeltes Diagnosetool eingegeben, das speziell für die Erkennung eines übermäßigen Energieverbrauchs in jeder Art von Pumpensystemen entwickelt wurde. Das Ergebnis ermöglicht es Ihnen, anhand der während der Überwachung gesammelten Daten den Energieverbrauch Ihres aktuellen Pumpensystems mit dem eines effizienteren zu vergleichen. Das Audit umfasst das gesamte System, um das volle Energieeinsparpotenzial zu ermitteln.
Sofortige Ergebnisse und schnelle Amortisation
Wenn Sie hocheffiziente Pumpen installieren, profitieren Sie sofort von Vorteilen wie reduzierten Betriebskosten und einem geringeren Energieverbrauch. Gleichzeitig beträgt die Amortisationszeit für die Implementierung von hoch effizienten Pumpen in der Regel weniger als zwei Jahre. In den meisten Fällen liegt sie zwischen 1 und 3 Jahren und bei steigenden Energiepreisen amortisieren sich solche Pumpen noch schneller.
Energy Check oder Energy Audit buchen
Wenn Sie Ihren Energieverbrauch optimieren möchten, wenden Sie sich an einen unserer Grundfos-Experten. Ganz gleich, ob Sie eine unverbindliche Beratung zu Ihrem nächsten Projekt wünschen oder einen Energy Check bzw. Audit buchen möchten: Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus. Wir melden uns dann bei Ihnen.
Ihre Anfrage wurde erfolgreich übermittelt
Ein Mitglied des Grundfos-Teams wird nun Ihre Anfrage prüfen und sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Behalten Sie Ihren Posteingang im Auge, eine Bestätigungs-E-Mail ist auf dem Weg!
Wenn Sie bereits angemeldet sind, erhalten Sie keine Bestätigungs-E-Mail.
Mit freundlichen Grüße
Grundfos