Aufzeichnung Online-Seminar
Installateure mit intelligenten HLK-Anlagen vernetzen
Der hydraulische Abgleich ist ein wichtiger – und manchmal frustrierender – Teil der Arbeit eines jeden Installateurs. Mit der App Grundfos GO Balance lässt sich jedoch in weniger als einer Stunde ein sehr genauer Abgleich durchführen. Dadurch gehört Frustration der Vergangenheit an.
Der hydraulische Abgleich ist ein arbeitsintensives Verfahren. Er ist jedoch entscheidend, damit die Anlage effizient läuft. In vielen Ländern ist der Abgleich des Kessels zwingend vorgeschrieben, damit dessen Garantie nicht erlischt. Deswegen freuen sich Installateure, wenn er ordnungsgemäß und so schnell wie möglich durchgeführt werden kann. Dafür sorgt die App Grundfos GO Balance.
Eine bewährte Lösung
Produkte mit intelligenten Funktionen werden in der HLK-Branche immer beliebter: Etwa 63 % der europäischen Installateure äußern sich positiv oder sehr positiv zu diesen Produkten. Ein gutes Beispiel für die veränderte Arbeitsweise ist Grundfos GO Balance. Die App kann sowohl Kessel als auch Wärmepumpen abgleichen und reduziert die Dauer von 4 bis 6 Stunden auf weniger als eine Stunde. Sie wurde mehr als 34.000 Mal heruntergeladen und hat zurzeit fast 20.000 aktive Nutzer.
Damit Installateure die App GO Balance nutzen können, muss ihr Mobilgerät das PWM- oder LIN-BUS-Protokoll unterstützen. Die Pumpe muss wiederum über eine geeignete Schnittstelle verfügen. Das Add-on „Alpha Reader“ ist für Pumpen ohne aktuelle Schnittstelle verfügbar. Es verbindet die App per Bluetooth mit der Pumpe. Sobald die Verbindung hergestellt ist, hat der Installateur sofort Zugriff auf wertvolle Kessel- und Wärmepumpendaten, die über die einfache Benutzeroberfläche gespeichert und verwaltet werden können.
Einfacher Abgleich in nur 4 Schritten
Mit Grundfos GO Balance ist der Abgleich in nur vier Schritten möglich. Sobald die App heruntergeladen und relevante Informationen eingegeben wurden, geschieht Folgendes:
- Die App erkennt, welche Geräte abgeglichen werden müssen.
- Anpassungen werden auf Basis der ermittelten Soll-Durchflüsse vorgenommen.
- Wenn der Abgleich abgeschlossen ist, können die Berichte direkt aus der App heruntergeladen und/oder ausgedruckt werden.
- Installateure können ihr Fachwissen kontinuierlich verbessern, indem sie auf vergangene Abgleichsergebnisse zugreifen.
GO Balance hilft Installateuren beim einfachen Abgleichen von Anlagen. Und da immer mehr Installateure auf intelligente Lösungen setzen, bietet GO Balance auch eine reibungslose und einfache Anbindung an digitale HLK-Anlagen.
Möchten Sie mehr darüber erfahren, wie Grundfos GO Balance durch eine Zusammenarbeit mit uns einen Mehrwert schaffen kann? Dann sehen Sie sich die Aufzeichnung unseres neuesten Webinars an.