Aufzeichnung Online-Seminar
Hocheffiziente Wärmepumpen
Ordnungsgemäß abgeglichene Wärmepumpen können eine wichtige Rolle dabei spielen, die CO2-Emissionen zu reduzieren und die Effizienz zu steigern. Gleichzeitig ermöglichen sie kostengünstigere Formen des Heizens und Kühlens.
Zunehmende Elektrifizierung
Wir streben danach, unsere Auswirkungen auf den Planeten zu begrenzen und weniger Energie zu verbrauchen. Deswegen spielen Wärmepumpen stets eine wichtige Rolle beim Minimieren von Energieverschwendung. Die elektrische Heizung, Kühlung und Warmwasserbereitung wird weltweit immer häufiger verwendet, da immer mehr Länder und Regionen auf diese Technologie umsteigen. Beispielsweise hat sich die EU dazu verpflichtet, die CO2-Emissionen bis 2030 um 40 % zu reduzieren und bis 2050 vollständig CO2-neutral zu werden.
Die meisten Menschen sind sich bewusst, dass elektrische Heizungs- und Kühllösungen Energie einsparen können. Weniger bekannt ist jedoch, welche Rolle Wärmepumpen beim Erreichen dieses Ziels spielen können.
Hydraulischer Abgleich als Schlüssel für eine optimale Leistung
Im Vergleich zu herkömmlichen Kesseln sind Wärmepumpen anfälliger für einen falschen hydraulischen Abgleich im Verteilungssystem. Dies liegt an den höheren Durchflüssen, mit denen sie arbeiten, sowie an der direkten Wechselwirkung zwischen der Temperatur und dem Leistungskoeffizienten (COP). Um wirklich etwas verändern zu können, muss eine solche Anlage vollständig und effizient geregelt werden.
Bereit für GO Balance
Unter Berücksichtigung dieser Anforderungen haben wir bei Grundfos einige spezielle Tools entwickelt, die den Umstieg auf eine Wärmepumpe sowie den Abgleich erleichtern. Auch die neue Version unserer App GO Balance für den hydraulischen Abgleich wurde entwickelt, um das Abgleichen von Wärmepumpen zu vereinfachen.
Logische Schritte
Laut Installateuren, die mit GO Balance vertraut sind, kann der Abgleich von Heizungsanlagen in weniger als einer Stunde durchgeführt werden. Dadurch lässt sich im Vergleich zum herkömmlichen Abgleich enorm viel Zeit einsparen. Die App führt Schritt für Schritt durch den Abgleich und gibt schließlich einen ausführlichen Bericht aus. So können Installateure schnell und einfach einen ordnungsgemäßen Abgleich sicherstellen, den Energieverbrauch reduzieren und Einzelpersonen sowie Unternehmen dabei helfen, die Kosten zu senken.
Möchten Sie mehr erfahren? Sehen Sie sich unser aktuelles Webinar über OEM-Wärmepumpen an.