Fachartikel

IoT-kompatible Lösungen für eine höhere Anlagenleistung

Von der intelligenten Datenübertragung bis hin zur intelligenten Datenanalyse: Was kommt als Nächstes?

Die Hausbesitzer von heute erwarten immer mehr von ihren Anlagen. Von innovativen Technologien, die die Heizkosten niedrig halten, bis hin zu datenbasierten Informationen, die eine langfristige Funktion unserer häuslichen Systeme sicherstellen – es wird erwartet, dass HLK-Anlagen in Zukunft intelligenter werden und vernetzter sind.

Mit Umwälzpumpen können Hersteller die nächste Generation intelligenter Heizungsanlagen für Wohngebäude verwirklichen. Die Zukunft unserer Branche ist auf Lösungen ausgerichtet, die mit dem Internet of Things (IoT) kompatibel sind. Deswegen sind intelligente Datenanalysen der Schlüssel, um eine optimale Leistung von Kesseln und Wärmepumpen sicherzustellen.

Intelligente, integrierte Funktionen für einen störungsfreien Anlagenbetrieb

In Zukunft werden IoT-kompatible Pumpen über integrierte Funktionen verfügen, die Daten von Heizungsanlagen in Echtzeit erfassen können. Mithilfe von intelligenten Algorithmen können Hersteller auf Parameter wie Temperatur, Durchfluss, Anlagenförderhöhe, Leistung, Spannung und Pumpendrehzahl zugreifen, um eine optimale Leistung der Anlage zu gewährleisten.

Daraus ergeben sich spannende Möglichkeiten, die den Anlagenbetrieb revolutionieren, eine präzise Fehlerprognose ermöglichen und wertvolle Erkenntnisse für die Zukunft liefern. Das erwartet Sie in der Zukunft:

Sparen Sie Zeit beim hydraulischen Abgleich

Der hydraulische Abgleich ist entscheidend für ein zuverlässiges und energieeffizientes Heizen. Er kann jedoch bis zu vier Stunden dauern. Durch den Einsatz von IoT-fähigen Lösungen können Installateure den Kessel mit einer integrierten App verbinden. Diese nutzt präzise Datenpunkte, um die Heizungsanlage automatisch zu berechnen und über einen einzigartigen Abgleichsalgorithmus anzupassen. Dadurch benötigen Installateure weniger Zeit für den Abgleich und die Anlagenleistung kann um bis zu 25 % gesteigert werden.

Intelligente Selbstdiagnose und Fehlerprognose

Eine defekte Heizungsanlage kann verschiedene Ursachen haben. In vielen Fällen ist es auch schwer zu sagen, warum ein Kessel nicht so funktioniert, wie er sollte. Dies führt häufig dazu, dass die Pumpe aus Sicherheitsgründen ausgetauscht wird. Das verursacht jedoch hohe Wartungskosten für die Hersteller und löst nicht zwangsläufig das Problem.

Mit datengesteuerten Pumpen können Hersteller automatische Selbstdiagnosefunktionen in ihre Kessellösungen integrieren, die wichtige Informationen und Statusberichte an den Betreiber liefern. Auf diese Weise können Hersteller unnötige Austauscharbeiten vermeiden und die Inbetriebnahme für Installateure verbessern. Frühzeitige Warn- und Diagnosemöglichkeiten ermöglichen zudem eine proaktive Planung von Wartungsarbeiten und eine präzisere Störungssuche. Das spart wertvolle Zeit vor und während der Besuche vor Ort.

Einfache Störungssuche auf einen Blick:

  • Die Funktion „Luft im Medium“ kann Luft in der Heizungsanlage erkennen und eine Warnung ausgeben, bevor die Luft zu Problemen führt. Dadurch profitieren Hausbesitzer von maximalem Komfort. Zudem wird ein übermäßiger Ressourcenverbrauch durch nicht abgeglichene Heizungsanlagen vermieden.
  • Der Wärmetauscher kann durch Kalkablagerungen an Leistung verlieren. Deshalb überwacht die zukünftige Pumpe kontinuierlich die Anlagenbedingungen und sendet eine frühzeitige Servicemeldung, wenn ein Problem entdeckt wird.
  • Unter bestimmten Bedingungen kann ein häufiges Ein- und Ausschalten zu einer geringen Energieeffizienz der Anlage führen. Intelligente, datengesteuerte Wärmepumpen können dies erkennen und eine Serviceanfrage senden.
  • In vielen Haushalten kann eine zu hohe Förderhöhe zu Schwingungen und Geräuschen führen. Durch das Anpassen der Betriebsart in einer integrierten Service-App können Endverbraucher jedoch schnell die Kontrolle übernehmen und die Einstellungen entsprechend anpassen.

Gemeinsam in die digitale Zukunft

Fortschrittliche Kommunikationsprotokolle ebnen Herstellern den Weg, effizientere und datenbasierte Heizungslösungen zu entwickeln. Jetzt ist es an der Zeit, den nächsten Schritt zu unternehmen: Durch den Einsatz von IoT-fähigen Technologien können Hersteller die Grundlage für präzise und vorausschauende Diagnosen schaffen. Diese ermöglichen es unserer Branche, Heizungsanlagen besser zu warten und zu optimieren, Ausfälle zu reduzieren und unnötige Wartungskosten zu vermeiden.

Wenden Sie sich an uns, wenn Sie mehr über die Geschäftsbedingungen erfahren oder Grundfos-Pumpen für OEMs erwerben möchten.