Fachartikel
Verbrauchsprofil
Das Verbrauchsprofil zeigt den Wasserverbrauch über den Tag. Verbrauchsprofile sind für die Auslegung von Druckerhöhungsanlagen von Bedeutung, um eine bedarfsgerechte Druckerhöhung zu ermöglichen. Die Verbrauchsprofile variieren je nach Anwendung und Aufstellungsvariante.
In Hotels zum Beispiel schwankt der Wasserverbrauch über den Tag erheblich. Der Wasserverbrauch ist morgens am höchsten, weil die meisten Gäste duschen und zahlreiche Tätigkeiten ausgeführt werden. Dazu gehören z. B. das Reinigen, Kochen und Wäschewaschen. Gegen Abend steigt der Wasserverrbauch dann erneut wieder an.
Das Verbrauchsprofil liefert wichtige Informationen für den Auswahlprozess der Druckerhöhungsanlage. Es hat einen großen Einfluss auf die Auswahl der Druckerhöhungsanlage z. B. im Hinblick auf die Anzahl der erforderlichen Pumpen.
Auf Basis des Verbrauchsprofils kann ein Belastungsprofil erstellt werden. Daraus lässt sich ablesen, wie viele Stunden am Tag ein bestimmter Förderstrom benötigt wird.
Bestimmte Druckerhöhungsanlagen, wie z. B. die Hydro MPC von Grundfos, ermöglichen eine bedarfsgerechte Druckerhöhung unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Verbrauchsprofile, die je nach Gebäudeart stark voneinander abweichen können.