Fachartikel
Können Wärmepumpen die EU-Klimaziele erfüllen?
Sich verändernde Anforderungen erfordern neue, innovative Heizungslösungen. Hier erfahren Sie, wie Sie die richtigen Wärmepumpenkomponenten auswählen können und so anderen immer einen Schritt voraus sind.
Die EU hat sich dazu verpflichtet, die CO2-Emissionen bis 2050 um 80 % zu senken. Deswegen steigt bei politischen Entscheidungsträgern die Nachfrage nach fossilfreien Brennstoffen, um Wärme, Kälte und Warmwasser zu erzeugen.
Tatsächlich sind Heizung und Kühlung für 50 % des Energieverbrauchs in Europa verantwortlich. Aus diesem Grund besteht eine hohe Nachfrage nach Wärmepumpen, die 16,1 % des gesamten EU-Energieverbrauchs einsparen können. Durch den umfassenden Einsatz von Wärmepumpen und den damit erreichten Strommix könnte das CO2-Reduktionsziel der EU für 2030 schon zur Hälfte erreicht werden.
Die Nachfrage nach Wärmepumpen steigt
Immer mehr Installateure fragen nach elektrischen Wärmepumpen. In den nächsten drei Jahren wird sich der Absatz von Wärmepumpen voraussichtlich verdoppeln.
Gleichzeitig muss für einen ordnungsgemäßen und effizienten Betrieb von Wärmepumpen ein hoher Durchfluss sichergestellt werden. Deswegen müssen Kessel- und Wärmepumpenhersteller Heizungslösungen entwickeln, die auf einem ausreichend hohen Durchfluss aufbauen und eine stabile sowie energieeffiziente Integration in Wärmepumpen und Kessel garantieren.
Wärmepumpen müssen flexibel und anpassungsfähig sein
Kurzum: Die Wärmepumpe von morgen muss flexibel und effizient sein. Dennoch haben Hersteller von Kesseln und Wärmepumpen häufig Probleme mit Wärmepumpeneinheiten aus mehreren Komponenten und ihrer begrenzten Flexibilität. Denn die Komponente einer bestimmten Heizungslösung kann möglicherweise nicht genauso einfach in einem Wärmepumpenmodell eines anderen Herstellers installiert werden.
Die CHBL-Wärmepumpeneinheit (Compact HydroBlock Large) spart wertvolle Zeit bei der Konstruktion und Montage von HLK-Anlagen. Denn sie reduziert die Anzahl der erforderlichen Komponenten und gewährleistet eine vollständige Integration in alle Wärmepumpen. Sie ist für alle kleinen und mittelgroßen Umwälzpumpen geeignet und ermöglicht einen hohen Durchfluss. Zudem erlaubt sie das Hinzufügen sämtlicher Pumpenköpfe bei verschiedenen Pumpentypen.
Durch den integrierten Anschluss für das Ausdehnungsgefäß sind keine weiteren Anschlüsse im restlichen System erforderlich. Das vereinfacht die Konstruktion und sorgt für Kompaktheit.
Kessel- und Wärmepumpenhersteller können auf lange Sicht Kosten einsparen
Da 80 % der Wärmepumpenlösung an einem einzigen Ort produziert werden, sind verschiedene Komponenten, wie die Entlüftung, das Druckreduzierventil, der Sensor oder der Ablauf, bereits in die CHBL-Einheit integriert. Das reduziert Risiken in der Lieferkette sowie die Installationszeit vor Ort.
CHBL: integrierte und flexible Hydrauliklösung für Wärmepumpen
Die CHBL-Einheit wurde ausgiebigen Prüfungen unterzogen, um ein qualitativ hochwertiges Produkt zu liefern und die Kosten zu senken, die in Zukunft anfallen könnten. Mit diesem Ansatz können Hersteller von Kesseln und Wärmepumpen von den folgenden Vorteilen profitieren:
- Vorab konfigurierte Funktionen, die in die Einheit integriert sind
- Geringerer Platzbedarf in der gesamten Heizungsanlage
- Erhebliche Kosteneinsparungen (z. B. bei der Montage und Wartung)
- Wiederkehrende Qualitätsprüfungen sorgen für perfekte Qualität
- Hohe Energieeffizienz
- Vereinfachte Lieferkette (ein Lieferant)
Wenden Sie sich an uns, wenn Sie mehr über die Geschäftsbedingungen erfahren oder Grundfos-Pumpen für OEMs erwerben möchten.