Fachwissen
Bessere Lösungen für häusliches Abwasser
Mit häuslichem Abwasser möchte sich kein Hausbesitzer lange beschäftigen. Unter normalen Umständen soll es einfach im Abfluss verschwinden. Doch manchmal sind Abwasseranlagen so überlastet, dass das Abwasser zurückfließt – die Folgen sind zerstörte Haushaltsgegenstände, Krankheiten oder sogar ein zeitweiser Umzug der Hausbewohner. Muss Abwasser über große Entfernungen horizontal gefördert werden, kann das zudem kompliziert und kostspielig sein. Aber glücklicherweise gibt es Lösungen, um Anlagen für häusliches Abwasser zu verbessern.
Überschwemmungen im Haus sind eine der Hauptursachen für zurückfließendes Abwasser
Die Anzahl der weltweiten Überschwemmungen und Regenfälle hat sich seit 1980 um 50 % erhöht. Dadurch sind auch die durch Wasser verursachten Versicherungsansprüche gestiegen – und zwar um 72 % (a).
Überschwemmungen im Haus können zu ernsthaften Schäden und Konsequenzen für Hausbesitzer führen. Es ist z. B. möglich, dass Haushaltsgegenstände zerstört werden, Schimmel und Krankheiten auftreten oder sogar ein Umzug während der Renovierungsarbeiten erforderlich wird. Hinzu kommt, dass Versicherungsgesellschaften oftmals nur langsam reagieren und sich manchmal sogar weigern, die Schäden zu decken.
Unzureichende Anlagen sind keine Hilfe
Die meisten Überschwemmungen sind auf eine der folgenden drei Ursachen zurückzuführen: Starkregen, Rohrbrüche oder einen hohen Grundwasserspiegel. In den meisten Fällen, in denen Innenräume überschwemmt werden, ist die Anlage schlecht ausgerüstet.
Was macht eine Anlage unzureichend?
Falscher Rückflussschutz: Ist ein Rücklaufventil unterhalb des Abwasserniveaus installiert, kann es keine Überschwemmungen verhindern.
Es ist kein Rücklaufventil installiert.
Falsche Dimensionierung des Abwassersystems: Der Schacht kann zu klein sein, um die Wassermenge bei starkem Regen zu bewältigen.
Unterdimensionierte Pumpe: Die Pumpe kann zu klein sein, um die Wassermenge bei starkem Regen zu bewältigen.
Reduzieren Sie das Überschwemmungsrisiko in Innenräumen und vermeiden Sie Kosten
Es gibt verschiedene Pumpenlösungen, die Abwasser schnell und effizient beseitigen können. Auf diese Weise können Sie verunreinigtes Abwasser im Haus und damit einhergehende Kosten von bis zu 70.000 EUR für die Reinigung und Renovierung des Hauses nach einer Überschwemmung (b) vermeiden.
Unser Grundfos-Team entwickelt maßgeschneiderte Lösungen für häusliches Abwasser. Im Folgenden finden Sie eine Auswahl unserer Lösungen, die sämtliche Anforderungen an die Abwasserentsorgung erfüllen. Sie sind sowohl als reaktive als auch proaktive stationäre Anlagen mit Rückflussschutz erhältlich:
- Modulare Hebeanlage Unolift/Duolift
- Hebeanlage MULTILIFT
- Abwasserpumpe UNILIFT CC: entfernt Wasser bis zu einem Stand von 3 mm
- Multibox: enthält alle erforderlichen Geräte für den Notfall
Erfahren Sie mehr über die erforderlichen Pumpen für häusliches Abwasser
Besuchen Sie unsere Ecademy und erfahren Sie mehr über Pumpen zum Entfernen von sauberem Wasser, Grauwasser und Abwasser (auch mit Fasern bzw. Toilettenabfällen).
Quellen:
(a) https://www.publichealth.com.ng/sewer-backup-health-risks-and-side-effects/
https://www.waterdamagedefense.com/pages/water-damage-by-the-numbers
https://www.youtube.com/watch?v=IrtgEwNBY7c
(b) Beispielhafte Schätzung, die auf einem Worst-Case-Szenario basiert, bei dem z. B. ein ganzer Keller einschließlich Wänden und Einrichtung saniert werden muss, inspiriert von www.xxxx
(c) Durchschnittlicher Preis auf Basis folgender Quellen:
- DK: www.pris-info.dk/hvad-koster-tilslutning-til-offentlig-kloak/
- USA: www.homeadvisor.com/cost/plumbing/install-a-sewer-main
- DE: www.chefkoch.de/forum/2,27,297993/Nachtraeglicher-Anschluss-an-die-Kanalisation-was-k-t-das-in-etwa.htmlhttps://www.hausjournal.net/kanalanschlusskosten
- Geldstrafe:https://www.bussgeldkatalog.org/umwelt-wasserverschmutzung/ und durchschnittliche Geldstrafen in DK für ein falsches Abwassersystem