Eine Einführung in die Konstruktionsmerkmale der COMFORT-Pumpen
Lernen Sie die Vorteile der COMFORT Warmwasser-Zirkulationspumpen kennen.
Die COMFORT ist die naheliegende Wahl für Warmwasserzirkulation in Wohnhäusern. Sicher, zuverlässig und energieeffizient sorgen COMFORT-Pumpen für sofortiges warmes Wasser in kleinen als auch in großen Wohnhäusern. In diesem Video werfen wir einen genaueren Blick auf die Vorteile der COMFORT Warmwasser- Zirkulationspumpen.
Anders als bei Wasserversorgungssystemen geht es bei der Warmwasserzirkulation nicht darum, warmes Wasser an die Zapfstellen zu fördern, das erledigt die Druckerhöhungspumpe. Die Aufgabe einer Zirkulationspumpe besteht darin, Wärmeverluste in der Leitung auszugleichen, wenn alle Zapfstellen geschlossen sind. Dazu ist lediglich ein relativ geringer Förderstrom erforderlich.
Selbst bei 4-Familien-Häusern ist der Sollwert selten höher als 0,4 m³/h und bei gut isolierten Leitungen wird dieser Wert so gut wie nie überschritten. Zu hohe Grenzwerte für den Förderstrom führen zu vielen Problemen, u. a. stärkere Wärmeverluste und schnellere Korrosion aufgrund der Strömungsgeschwindigkeit, was wiederum Lochbildung verursachen kann.
COMFORT-Pumpen passen in die meisten Anlagen und entsprechen den von Pumpenherstellern empfohlenen Geschwindigkeitsgrenzwerten. Dank der vereinfachten Pumpenauslegung fällt die Entscheidung für COMFORT-Pumpen in den meisten Privathaushalten nicht schwer.
Die Pumpen sind zudem für den Betrieb mit Medientemperaturen von bis zu 95 °C bzw. 180 °F für UL-zugelassene Ausführungen ausgelegt und geprüft. Das heißt, sie können mit den verschiedensten Wärmequellen wie Solarpaneelen, Wärmepumpen sowie verschie- denen Kesseltypen eingesetzt werden.
Für einen zuverlässigen Betrieb ohne Rückrufe während des gesamten Lebenszyklus sorgt bei COMFORT-Pumpen eine Reihe von besonderen Konstruktionslösungen. Sehen wir uns das genauer an.
Die Pumpenteile, die mit Wasser in Berührung kommen, sind aus Messing, Edelstahl und Kompositmaterialien gefertigt.
Somit ist die Pumpe vor chemischen Reaktionen mit Sauerstoff und im Wasser gelösten Salzen geschützt. Deshalb sind die COMFORT-Pumpen für den Gebrauch mit Trinkwasser zugelassen. Mit ihrer einzigartigen Konstruktion eignen sich COMFORT-Pumpen für Wasser beliebigen Härtegrads. Dies verdanken sie der Kombination von Rotor und Laufrad, die mit Magnetkraft in einem einzigen Lagerpunkt gehalten werden. Dies sorgt für eine äußerst geringe Reibung und verhindert einen erhöhten Verschleiß durch Kalkablagerungen.
Wenn sich Fremdkörper und Kalk ansammeln, können der Pumpenkopf und das Laufrad abgenommen und die Pumpe auf diese Weise problemlos gereinigt werden. Wenn die Anlage trockenläuft, stoppt die COMFORT-Pumpe dank des integrierten Trockenlaufschutzes. Die Pumpe versucht nach kurzer Zeit, neu zu starten. Dabei prüft sie, ob die Anlage wieder über ausreichend Wasser verfügt, und stellt sicher, dass der Motor nicht überhitzt ist.
COMFORT-Pumpen sind kompakt und eignen sich für verschiedene Einbauwinkel. So können sie auch bei beengten Platzverhältnissen installiert und der Pumpenkopf kann nach unten ausgerichtet werden.
Der Kopf der COMFORT-Pumpen passt auf alle gängigen Messing-Pumpengehäuse verschiedener Marken. Wenn Sie also eine alte Pumpe austauschen müssen, können Sie einfach den alten Kopf abschrauben und einen neuen COMFORT-Pumpenkopf anbringen. Die COMFORT-Pumpen werden alle mit vormontiertem Kabel oder Stecker geliefert, was Installationsdauer und -kosten verringert. Sie sind durch doppelte elektrische Isolierung geschützt und müssen daher nicht geerdet werden. Zudem sind sie mit Wärmedämmschalen ausgestattet, die die Wärmeverluste in der Anlage verringern helfen.
COMFORT-Pumpen der Ausführung „X“ verfügen zusätzlich über ein Absperrventil und ein Rückschlagventil. Bei Varianten für den nordamerikanischen Markt sind die Ventile in die Gehäuse integriert. Mit einem einzigen Handgriff können Sie die Pumpe isolieren und müssen nicht das ganze Wasser ablassen. Es fallen keine zusätzlichen Kosten für separate Komponenten an, was die Wartung erheblich vereinfacht. Jetzt kennen Sie die Vorteile der COMFORT Warmwasser-Zirkulationspumpen.