Einsparungen durch Analyse der Lebenszykluskosten
Hier erfahren Sie, wie Sie durch Berechnung der Lebenszykluskosten die Kosten für Pumpenanlagen senken können.
Sehen wir uns an, wie man durch eine Analy- se der Lebenszykluskosten Geld sparen kann.
In diesem fiktiven Szenario möchte die Hausverwaltung eines Hotels die Klimaanlage nachrüsten, um Energie zu sparen. Die Kaltwasseranlage wurde von konstantem auf variablen Durchfluss umgestellt, sodass sich die Anlage auf die Kühllast einstellen kann. Dies ermöglichte dank drehzahlgeregelter Pumpen erhebliche Einsparungen.
Betrachten wir drei verschiedene Pumpenlö- sungen mit unterschiedlichen Gesamtkosten.
Als erste Lösung sehen wir uns eine Anlage mit variablem Durchfluss und einer Pumpe mit konstanter Drehzahl an.
Die zweite Lösung ist eine Anlage mit variablem Durchfluss und drehzahlgeregelter Pumpe. Die Pumpe läuft im proportionalen Differenzdruckmodus.
Die dritte Lösung ist identisch mit der zweiten Lösung. Die Pumpe läuft ebenfalls im proportionalen Differenzdruckmodus, in diesem Fall jedoch mit quadratischer Kennlinie. Die Pumpe simuliert die Druckanforderungen in der Anlage bei jeder Durchflussrate, und zwar ohne Installation ferngesteuerter Drucksensoren. Das ergibt eine optimierte Pumpenkennlinie, die weitere Energieeinsparungen ermöglicht.
Wie Sie sehen können, variieren die Gesamtbetriebskosten der Anlagen über einen Zeitraum von 20 Jahren ganz erheblich. Beachten Sie die Anfangspreise im Vergleich zu den Gesamtkosten. Wie erwartet, ist die Anlage mit einer Pumpe mit konstanter Drehzahl am teuersten. Pumpen ohne Drehzahlregelung sollte man tunlichst vermeiden.
Die dritte Anlage ist die wirtschaftlichste.
Sie läuft mit variablem Durchfluss und einer drehzahlgeregelten Pumpe. Die Pumpe ist auf proportionalen Differenzdruck eingestellt, und zwar mit quadratischer Kennlinie. Wie lange dauert es, bis sich die höheren Anschaffungskosten der wirtschaftlichsten Anlage amortisieren? Nun, in den meisten Fällen weniger als ein Jahr. Im Durchschnitt lässt sich die Amortisationszeit von Anlagen mit drehzahlgeregelter Pumpe im Vergleich zu ungeregelten Pumpen je nach Pumpengröße in Monaten beziffern. Von diesem Moment an spart man viele Jahre lang Geld und schützt die Umwelt.