Häufige Anwendungsprobleme im Zusammenhang mit häuslichem Abwasser

Gewinnen Sie einen Einblick in spezielle Anwendungsprobleme bei häuslichen Abwassersituationen. Und erfahren Sie, wie Sie diese mit Grundfos-Lösungen beheben können.

In diesem Modul erhalten Sie einen Überblick über zwei häufige Probleme mit häuslichem Abwasser - bezogen auf spezifische Anwendungen. 

Unsere Themen sind:
* Gerüche aus der Kanalisation.
* Geräusche aus Abwasseranlagen.
Sie lernen die Ursachen und Folgen dieser Probleme kennen und erfahren, wie sie sich mit Grundfos Lösungen beheben lassen. 

Fangen wir an!

Zunächst zu Gerüchen aus der Kanalisation.
Abwassersysteme können manchmal unangenehme Gerüche freisetzen.

Manche Hausbesitzer:
* Rufen immer wieder Fachleute zu Hilfe, um die Ursache zu klären.
* Nutzen ihre Kellerräume wegen der ständigen Geruchsprobleme nicht.

Gerüche in Abwassersystemen entstehen oft aufgrund offener Pumpensümpfe. Pumpensümpfe befinden sich in der Regel im Keller und sind nicht immer versiegelt bzw. haben unzureichende Deckel, die Gerüche entweichen lassen.

Überdimensionierte Behälter können dazu führen, dass Abwasser zu lange steht, bevor es entleert wird, was üble Gerüche verursacht. Auch schlechte Belüftung und ein unzureichender Luftstrom in Pumpstationen begünstigt unangenehme Gerüche.

In Abwassersystemen gibt es keine Aktivkohlefilter.

Um Kunden zuverlässig vor unerwünschten Gerüchen zu schützen, werden folgende Grundfos Lösungen empfohlen: MULTILIFT-, LIFTAWAY B- sowie UNOLIFT- und DUOLIFT-Lösungen werden mit einem luft- und geruchsdichten Sammelbehälter geliefert.

Daran muss ein Entlüftungsrohr angeschlossen werden, sodass die Gerüche übers Dach entweichen können. Wenn sich eine Dachentlüftung nur schwer realisieren lässt, kann ein 2-Wege-Entlüftungsventil mit Aktivkohlefilter installiert werden. Bitte beachten Sie dabei aber die lokalen Vorschriften und Normen. SOLOLIFT2 verfügt über integrierte Aktivkohlefilter, die Gerüche unterbinden.

Installation und Nutzung dieser Lösungen hilft Hausbesitzern, denn:
* Sie brauchen keine fachliche Hilfe mehr zu rufen.
* Der Wert des Hauses steigt.
* Sie können ihre Kellerräume ohne Geruchsbelästigung nutzen.

Und damit zum nächst häufigsten Problem mit häuslichem Abwasser: Abwassersysteme können manchmal Geräusche verursachen und damit die Hausbewohner stören.

Ihre Kunden haben das vielleicht schon erlebt:
* Gurgelnde Geräusche.
* Vibrationen.
* Klappernde oder klopfende Geräusche.
* Hämmernde Geräusche. 
* Laute Pumpgeräusche.

Solche Geräusche treten häufig auf, wenn Entlüftungsrohre unterdimensioniert sind.

Werden dann mehrere Sanitäranlagen gleichzeitig verwendet, kann in den unterdimensionierten Entlüftungsrohren vorübergehend ein Vakuum entstehen.

Wird ein Vakuum im Rohr durch Siphons hinausgedrückt, ist ein Gurgeln zu hören.

Die Kanalisation kann verstopfen: Wenn Lüftungs- und Abflussrohre verstopfen, stört das den Pumpenbetrieb. Die Pumpen laufen sehr lange oder starten und stoppen häufig, was Geräusche und Gestank verursacht. 

Oder Installationen wurden fehlerhaft ausgeführt. 

Hämmernde, polternde, dröhnende oder klappernde Geräusche treten häufig auf, wenn ein falsch eingebautes Rückschlagventil schließt. Hämmernde Geräusche können auch auftreten, wenn Rohre nicht richtig befestigt oder Rückschlagventile falsch installiert wurden. Auch falsch installierte Pumpen können lästige Geräusche und Vibrationen auslösen oder dazu führen, dass eine Pumpe zu oft anläuft oder zu lange läuft. Auch eine ständig laufende Pumpe oder das ständige Ein- und Ausschalten einer Pumpe verursacht unerwünschte Geräusche. Solche Symptome weisen auf eine falsche Dimensionierung hin.

Oder die Pumpentechnik ist veraltet.

Systeme mit älteren Pumpen oder Schneidwerkpumpen produzieren oft mehr Geräusche als solche mit neueren Pumpenmodellen.

Um Ihre Kunden zuverlässig vor Geräuschbelästigung zu schützen, werden folgende Grundfos Lösungen empfohlen:

SOLOLIFT2 absorbiert dank flexibler Anschlüsse geräuschintensive Vibrationen. Bitte beachten Sie: Die Schneidwerkpumpe SOLOLIFT2 verursacht im Betrieb zwar Geräusche, läuft aber zeitgleich mit der Toilettenspülung.

MULTILIFT läuft dank Soft-Close-Rückschlagventil und flexiblen Anschlüssen sehr geräuscharm und wird oft als Abhilfe gegen Geräusche in Hauswirtschaftsräumen installiert.

LIFTAWAY B dient zur Installation in schalldämpfenden Unterflurschächten.
CONLIFT1 wurde speziell für geräuscharmen Betrieb bei Montage unter oder neben Brennwertkesseln entwickelt.

Die Installation dieser Lösungen hilft Hausbesitzern, denn:
Sie verbessern den Komfort in Innenräumen.
Sie vermeiden unnötige Einsätze und sparen Geld.

Damit endet unser Modul über allgemeine Probleme mit häuslichem Abwasser. bei Haushaltsabwasseranwendungen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

 

Kursübersicht

Module
Module: 3
Dauer
Dauer: 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad
Schwierigkeitsgrad: Mittel