Häufige Probleme mit häuslichem Abwasser in Bezug auf Auslegung, Wartung und Sanierung
Verschaffen Sie sich einen Überblick über wesentliche Auslegungs- und Wartungsprobleme, die bei häuslichen Abwasserprojekten auftreten können. Und erfahren Sie, wie Sie diese mit Grundfos-Lösungen beheben können.
In diesem Modul erhalten Sie einen Überblick über drei häufige Probleme bei der häuslichen Abwasserentsorgung in Bezug auf Auslegung, Wartung und Sanierung.
Unsere Themen sind:
- Probleme bei der Sanierung.
- Schwierigkeiten bei Auslegung und Auswahl.
- Schwierigkeiten bei Reparatur und Wartung.
Sie lernen die Ursachen und Folgen dieser Probleme kennen und erfahren, wie sie sich mit Grundfos-Lösungen beheben lassen.
Fangen wir an!
Beginnen wir mit Problemen bei der Sanierung.
Oft kommt es zu Schwierigkeiten und steigenden Kosten, wenn Hausbesitzer Sanierungen planen, zum Beispiel:
- Zusätzliche Badezimmer.
- Einbau von Toiletten in kleinen Räumen.
- Einbau einer Waschküche im Haus oder Bau einer Nasszelle außerhalb des Hauses.
Schwierigkeiten treten in folgenden Fällen auf: Die Innenarchitektur des Hauses erschwert Sanierungen.
Sind die Leitungen für Toilette oder Küche zum Beispiel bereits verlegt, ist es schwierig, eine weitere Toilette einzubauen oder die Küche zu verändern.
In einem bestehenden Raum ist der Platz für die Installation begrenzt.
Hausbesitzer würden den Grundriss oft gerne besser ausnutzen, aber der Weg zum Hauptabflussrohr ist weit.
Wenn beispielsweise eine Toilette in einem Raum eingebaut werden soll, der nicht bereits an die häusliche Abwasserentsorgung angeschlossen ist, ist unter Umständen eine große Entfernung zum Hauptabflussrohr zu überbrücken. Es gibt kein natürliches Gefälle.
Nicht immer kann Abwasser durch das natürliche Gefälle in das Abwassersystem geleitet werden.
Damit Sanierungen für Ihre Kunden problemlos ablaufen, werden folgende Grundfos Lösungen empfohlen:
Das SOLOLIFT2-Portfolio ermöglicht es, Geräte mit Wasseranschluss in jedem Raum des Hauses zu installieren. Diese Lösungen verfügen über einen kleinen Behälter und eine Pumpe, die mit einem zusätzlichen Zulauf von einem Waschbecken oder einer Dusche am Ablauf einer Toilette oder unter einem Spülbecken montiert werden können. Das Abwasser wird gesammelt und zum nächstgelegenen Abwasserkanal oder direkt in den Hauptkanal gepumpt.
Die LIFTAWAY B pumpt mittels Schwerkraft gesammeltes Grauwasser in die Kanalisation.
Die UNOLIFT, DUOLIFT und MULTILIFT sind ideal für Mehrfamilienhäuser, da sie dank großer Sammelbehälter für Anwendungen mit jedem Volumen und jeder Art von Abwässern geeignet sind. Sie sind in der Regel nicht direkt an Abwasserleitungen angeschlossen, sondern befinden sich im Keller von Mehrfamilienhäusern.
Alle diese Lösungen bieten den Bewohnern große Vorteile:
- Sie ermöglichen Sanierungen.
- Sie bieten mehr Komfort und Benutzerfreundlichkeit.
- Sie sparen Zeit und Kosten bei Sanierungen.
Und damit zum nächst häufigsten Problem mit häuslichem Abwasser: Schwierigkeiten bei Auslegung und Auswahl.
Wenn es um die Auslegung und Auswahl der idealen Pumpe geht, sind Sie vielleicht schon einmal auf einige dieser Probleme gestoßen:
* Die gewählte Pumpe ist zu klein und kann Spitzenlasten nicht bewältigen, was zu Überschwemmungen oder vorzeitigen Ausfällen führen kann.
* Es ist sehr zeitaufwendig, die richtige Pumpe zu finden.
* Unzureichende Informationen zur Auswahl der richtigen Pumpenlösung kosten Sie wertvolle Zeit.
Schauen wir uns die häufigsten Gründe für diese Probleme an:
* Fehlerhafte oder schlechte Tools für Auswahl und Auslegung bieten nicht die nötigen Informationen, um richtige Entscheidungen zu treffen.
* Fehlende Informationen zu Lastprofilen beeinträchtigen die Genauigkeit Ihres Auswahlverfahrens.
* Mangelndes Wissen über Abwasserprodukte kann zur Auswahl unter- oder überdimensionierter Produkte führen.
* Vorschriften wirken sich auf Ihren Entscheidungsprozess aus und führen zu fehlerhafter Produktauslegung und -auswahl.
Damit Sie die richtigen Entscheidungen zu Auslegung und Auswahl treffen können, werden folgende Grundfos Lösungen empfohlen:
SOLOLIFT2 hat ein übersichtliches Sortiment, das alle Bedürfnisse abdeckt, sodass Sie problemlos das richtige Produkt für jeden Bedarf auswählen können, von der einzelnen Sanitäranlage bis zum kompletten Badezimmer.
MULTILIFT und UNOLIFT/DUOLIFT eignen sich für Ein- und Mehrfamilienhäuser und Wohngebäude sowie alle Arten von gewerblichen Anwendungen.
Die gesamte UNILIFT-Baureihe kann sowohl stationär als auch mobil eingesetzt werden.
Auf der UNILIFT- und SOLOLIFT2-Verpackung finden Sie eine einfache Auswahlhilfe. Das Grundfos Customer Sales and Support Center (CSSC) unterstützt Sie jederzeit gerne.
Und damit zum letzten häufigen Problem mit häuslichem Abwasser in diesem Modul: Schwierigkeiten bei Reparatur und Wartung.
Wenn es um Reparatur oder Wartung einer Pumpe geht, sind Sie vielleicht schon einmal auf einige dieser Probleme gestoßen:
- Es werden falsche Ersatzteile geliefert oder Sie müssen darauf warten.
- Es ist einfacher, die gesamte Pumpe zu ersetzen, statt sie zu reparieren.
- Sie benötigen mehrere Werkzeuge, um eine Abwasserpumpe zu zerlegen.
- Das Entfernen einer Pumpe aus einem Abwasserschacht bzw. einer Pump- oder Hebeanlage ist eine schwierige, schmutzige Aufgabe.
- Sie haben keinen Zugang zum Schacht bzw. zur Pump- oder Hebeanlage.
Allzu oft kosten Sie diese Probleme wertvolle Zeit und Geld, weil es einfach zu lange dauert und Sie letztlich Reparaturmaterialien kaufen.
Schauen wir uns die häufigsten Gründe für diese Probleme an:
- Bei eingeschränktem Zugang zum Schacht ist es schwierig, die Pumpe zu entfernen, ohne sie zeitaufwendig zu zerlegen.
- Manchmal ist das Design eines Produkts nicht wartungsfreundlich und Sie kommen bei der Reparatur mit Grau- oder Schwarzwasser in Kontakt.
Ersatzteile sind manchmal schwer zu erhalten. Damit Wartung und Reparatur problemlos durchgeführt werden können, werden folgende Grundfos Lösungen empfohlen:
SOLOLIFT2 ermöglicht es, die Pumpe und Motorteile separat zu zerlegen, und sorgt so für ein saubereres Arbeiten. Schnell geht es außerdem, denn es müssen nur 4 Schrauben entfernt werden.
PS.R/PS.W enthalten Führungsschienen, sodass sich die Pumpe leicht in den Schacht einsetzen bzw. daraus entfernen lässt. MULTILIFT ist je nach Anwendung mit Behältern unterschiedlicher Größe erhältlich und alle Komponenten, wie zum Beispiel die Pumpe, sind von außen zugänglich. Der patentierte Boden verhindert das Absetzen, was den Reinigungsaufwand bei der regelmäßigen Wartung minimiert.
Bei der UNILIFT-Baureihe lassen sich verstopfte Teile problemlos reinigen. Der Schmutzfänger am Einlass ist leicht zu entfernen, sodass Laufrad und Pumpengehäuse leicht zu reinigen sind. Kabel und Wellendichtungen sind bei der UNILIFT KP und AP problemlos auszutauschen.
Auf unserer Website finden Sie relevante Wartungsvideos für unsere Produkte und Lösungen.
Damit endet unser Modul über allgemeine Probleme mit häuslichem Abwasser. beim Haushaltsabwasser, und zwar Auslegung, Wartung und Sanierung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!