So steigern integrierte HLK-Lösungen die Gebäudeleistung
Dieses Modul vermittelt Ihnen mehr Informationen zur Optimierung derLeistung Ihres HLK-Systems und mögliche Lösungen zur Effizienzsteigerung. Sie erfahren, wie die Installation eines Grundfos MIXIT Mischkreissystemsbis zu 25 % kostengünstiger sein kann als andere, herkömmliche Lösungen.
Wussten Sie, dass fast kein gewerbliches Gebäude die Anforderungen in Bezug auf Kohlenstoff-Emissionen erfüllt, und dass nur 2 % der gewerblichen Neubauten eine Leistung vorweisen, die dem Voranschlag im Entwurf entspricht?
In jedem Unternehmen, das jemals Bauprojekte durchgeführt hat, weiß man, dass sie fast immer länger dauern und mehr kosten als erwartet, und dass die Gefahr besteht, dass die Gebäude- technik nicht wie erwartet funktioniert.
Dementsprechend kann es sein, dass die Gebäudetechnik angepasst und optimiert werden muss, nachdem das Gebäude bereits in Betrieb genommen wurde.
In diesem Modul vermitteln wir Wissen und Hintergrundinformationen zur Leistungsoptimierung Ihres HLK-Systems und zur Lösungsfindung für eine Verbesserung der Effizienz. Gebäudeeffizienz und -leistung sind wichtige Kennzahlen für jedes Gebäude.
Gewerbegebäude müssen über ihre gesamte Lebensdauer eine gute Leistung erzielen. Daher müssen bei Entwurf, Installation und Inbetriebnahme von HLK-Systemen bewährte Verfahren und die effizienteste Technologie zum Einsatz kommen.
Der zunehmende Fokus auf Energie- effizienz und Einhaltung der Vorschriften verlangt, dass HLK-Anlagen ständig optimiert werden, um Kosten, Ressourcenverbrauch und Emissionen niedrig zu halten.
Diese Themen sind jedem, der beruflich mit der Planung, der Installation und dem Betrieb von Gewerbegebäuden zu tun hat, bekannt.
Lassen Sie uns jedoch zuerst eine der wichtigen Herausforderungen bei der Erhöhung der Leistung von Gebäudetechnik besprechen, nämlich die Komplexität der Auswahl und Anpassung der Komponenten und den Zeitaufwand hierfür.
Diese Aufgabe wird oft mangelhaft erfüllt, da das Anwendungsdesign durch die Verwendung verschiedenster Komponenten unterschiedlicher Lieferanten komplex ist.
Darüber hinaus muss jede Komponente separat dimensioniert werden, und es muss eine gewisse Kompatibilität erreicht werden, so dass die Komponenten in der Anwendung nahtlos zusammenpassen und funktionieren.
Der Bau von HLK-Anlagen aus Komponenten von mehreren Lieferanten kann sich als schwierig und nicht besonders kosteneffizient erweisen. Dies kann auch bedeuten, dass neue Systeme nicht implementiert werden, auch wenn sie kostengünstiger und energieeffizienter wären.
Aber was wäre, wenn Sie die zeitaufwändige und komplizierte Aufgabe, viele Einzelkomponenten miteinander zu verbinden, eliminieren könnten?
Mit den integrierten MIXIT Mischkreisen von Grundfos können Sie beim Kauf und in der Handhabung Zeit gewinnen und sich die anspruchsvolle Montage von separaten Komponenten sparen.
Sie sind vorgefertigt und werksgeprüft und als Plug-and-Pump-Lösung gleich nach der Installation funktionsfähig, was den nötigen Zeitaufwand minimiert.
Die MIXIT Mischkreislösung optimiert die Leistung Ihres HLK-Systems und verbessert dessen Effizienz. Sie erhalten die folgenden technischen Vorteile:
- Zeitersparnis bei der Auswahl und Dimensionierung, weil MIXIT mehr als 10 separate Komponenten ersetzt,
- Auswahl zwischen einem 2- und einem 3-Wege-Ventilbetrieb, der druckunabhängig funktioniert,
- Verringerung des Risikos bei der Sicherstellung der Leistungsfähigkeit in Bezug auf Systemkomponenten und die Systemqualität,
- Verringerung der Komplexität, da Grundfos alles aus einer Hand liefert und einziger Ansprechpartner ist, sowie
- Sicherung von Qualität und nachgewiesener Leistung durch werksgeprüfte Komponenten.
Die Nutzung der Grundfos MIXIT-Lösung bringt Ihnen erhebliche Einsparungen: Eine Zeitersparnis von bis zu 20 % bei Auswahl und Dimensionierung sowie Bis zu 25 % Kostenersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen.
Hiermit endet dieses Modul über die Optimierung der HLK-Systemleistung zur Verbesserung der Gebäudeeffizienz.