Recherche et informations

Condenseur évaporatif

Un condenseur évaporatif est utilisé pour évacuer l'excès de chaleur d'un système de refroidissement lorsque celui-ci ne peut pas être utilisé à d'autres fins. L'excès de chaleur est évacué par évaporation de l'eau.

Le condenseur évaporatif est équipé d'une armoire avec un condenseur à pulvérisation d'eau et généralement un ou plusieurs ventilateurs. L'excès de chaleur est évacué par évaporation de l'eau. Dans un condenseur évaporatif, le liquide de refroidissement primaire du système de refroidissement est refroidi, ce qui est l'opposé d'une tour de refroidissement. Les condenseurs évaporatifs sont plus chers que les refroidisseurs à sec et sont principalement utilisés dans les grands systèmes de refroidissement ou les systèmes où la température extérieure est élevée. Dans de nombreuses régions du monde, la réglementation limite la taille physique d'un système de refroidissement, ce qui restreint l'utilisation des condenseurs évaporatifs.

La pulvérisation d'eau d'un condenseur exploite le fait que la température du point de rosée est inférieure à la température de l'air et qu'une surface humide transfère la chaleur plus efficacement.

En comparaison, un évaporateur utilisé dans un système de refroidissement absorbe la chaleur ambiante, par exemple en refroidissant l'air ambiant. La chaleur est absorbée par un liquide de refroidissement qui circule dans l'évaporateur. Le liquide de refroidissement peut être l'un des nombreux réfrigérants. Lorsque le liquide de refroidissement s'écoule dans l'évaporateur et transfère la chaleur de l'environnement, il passe de l'état liquide à l'état gazeux.

Pour les applications de climatisation, on utilise des évaporateurs refroidis à l'air ou à l'eau.

Un évaporateur refroidi à l'air est généralement équipé d'une tuyauterie en cuivre ou en acier sur laquelle sont montées des ailettes en aluminium. Le liquide de refroidissement circule dans la tuyauterie, transférant la chaleur aux ailettes, qui sont à leur tour refroidies par un ventilateur. Un évaporateur refroidi à l'eau possède souvent un réservoir allongé avec une tuyauterie intégrée. Le liquide de refroidissement circule autour de la tuyauterie du réservoir, tandis que l'eau froide s'écoule à l'intérieur de la tuyauterie, extrayant la chaleur du liquide de refroidissement.

Évaporation est le nom du process qui se déroule dans un évaporateur. Le liquide de refroidissement circulant dans l'évaporateur pénètre dans l'entrée sous forme liquide. Lorsqu'un liquide de refroidissement est suffisamment chauffé dans un évaporateur, il atteint son point d'ébullition et commence à se transformer à l'état gazeux. Le passage de l'état liquide à l'état gazeux est appelé évaporation.

Une vanne d'expansion est placée entre le condenseur et l'évaporateur comme indiqué dans le schéma ci-dessous. Cette vanne réduit la pression au point de pression d'évaporation. Lorsque le liquide de refroidissement a traversé la vanne d'expansion, il pénètre dans l'évaporateur, où l'évaporation commence lorsque de la chaleur est ajoutée.

Grundfos fournit des pompes et des équipements aux applications de refroidissement et de climatisation où l'évaporation a lieu.

Produits associés

Trouvez les produits Grundfos associés.

Applications associées

Trouvez les applications associées.