Lautstärke nicht so wichtig
Ich schalte die Pumpe manuell ein, wenn ich sie benötige. Nach dem Gebrauch schalte ich sie wieder aus.
Sie können eine selbstansaugende Kreiselpumpe nutzen, die man manuell einschalten oder mit Hilfe von schaltbaren Steckdosen steuern kann. Das ist die einfachste Weise eine Bewässerung über z.B. angeschlossene Rasensprenger für Ihren Garten zu realisieren.
Hinweis: Eine manuelle Betriebsweise einer sogenannten Gartenpumpe bietet meist keine Sicherheitsfunktionen wie z.B. Trockenlaufschutz wenn die Wasservorlage aufgebraucht ist. Der Betrieb sollte somit unter Aufsicht erfolgen.
Ich möchte, dass sich die Pumpe automatisch ein- und ausschaltet. Außerdem möchte ich die Pumpe komfortabel mit einer App steuern.
Wenn Sie eine Pumpenlösung suchen, die Ihren Garten automatisch bewässern kann, können Sie auf sogenannte Hauswasserwerke zurückgreifen, die Regenwasser, Grundwasser über Flachbrunnen oder Wasser aus Teichen selbsttätig ansaugen, den Wasserdruck erhöhen und Aussenzapfstellen (Wasserhähne) oder direkt Sprenger-/Sprinklersysteme versorgen. Sie erkennen wenn der Systemdruck beim Öffnen eines Verbrauchers wie z.B. eines Wasserhahns absinkt, und schalten selbsttätig ein und wenn der Verbraucher schließt erhöht sich der Druck und schaltet ab. Manche Lösungen bieten auch eine Kalenderfunktion zum An-/Ausschalten, steuerbar über eine App. (Siehe SCALA1).
Diese sehr kompakten Hauswasserwerke können draußen temporär genutzt oder im Haus stationär eingebaut werden. Sie bieten auch umfangreiche Schutzfunktionen für mehr Systemsicherheit und eine lange Lebensdauer.