Druckerhöhung für die Trinkwasserversorgung
WICHTIGER HINWEIS
Bitte wenden Sie sich an einen Fachhandwerker und stimmen die Installation unbedingt mit Ihrer Wasserversorgungsgesellschaft ab.
Ich möchte den Druck im Trinkwassersystem eines Einfamilienhauses erhöhen.
In den meisten Kommunen herrscht ausreichend Wasserdruck von 3-6 bar vor, aber es gibt Ausnahmen, wie zum Beispiel ausgeprägte Hanglagen oder abgelegene Bebauung wo dies eben nicht der Fall ist und eine Druckerhöhung notwendig wird, um dies zu Gewährleisten bieten sich Druckerhöhungsanlagen an, die das ganze Gebäude versorgen. Für Einfamilienhäuser reicht eine Pumpe.
Solche Anlagen für die Trinkwasserversorgung müssen mit dem zuständigen Wasserversorgungsunternehmen (WVU) abgestimmt und vom Fachbetrieb installariert werden.
Ich möchte den Druck im Trinkwassersystem eines Mehrfamilienhauses erhöhen.
In den meisten Kommunen herrscht ausreichend Wasserdruck von 3-6 bar vor, aber es gibt Ausnahmen, wie zum Beispiel ausgeprägte Hanglagen oder abgelegene Bebauung, wo dies eben nicht der Fall ist und eine Druckerhöhung notwendig wird. Um ausreichend Druck zu bekommen sind Druckerhöhungsanlagen notwendig. Für Mehrfamilienhäuser sollten die als Doppelanlagen ausgeführt werden, damit auch bei Ausfall einer Pumpe die andere einspringen kann.
Solche Anlagen für die Trinkwasserversorgung müssen mit dem zuständigen Wasserversorgungsunternehmen (WVU) abgestimmt und vom Fachbetrieb installariert werden.