Referenz
Die neue Laufraddesign reduziert Verstopfungsprobleme und schafft mehr Sicherheiten bei der Abwasserbehandlung
Als die Wasserbehörde Vechtstromen in den Niederlanden eine neue Abwasserpumpstation baute, installierte sie das neue S-tube® Laufrad in eine SE-Abwasserpumpe, um einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.
Vechtstromen ist eine regionale Wasserbehörde im Osten der Niederlande. In ihrem Wasserwirtschaftsgebiet gibt es 23 mittelgroße Städte. Die Betriebs- und Wartungsabteilung betreibt 106 Pumpstationen und 23 Kläranlagen. Eine alte Pumpstation musste abgerissen werden und wurde durch die neue "Erica" ersetzt.
Die Ausgangssituation
Verstopfte Abwasserpumpen sind für Versorgungsunternehmen sehr kostspielig. Neben dem Aufwand für die Reinigung der Pumpen führt die Verstopfung oft zu einem unzuverlässigen Betrieb im Abwassernetz und sogar zu einem Überlauf in die Umwelt.
Die Pumpen in der alten Station, die aus dem Jahr 1987 stammte, waren am Ende ihres Lebenszyklus. Sie verstopften mehrmals pro Monat, in Wochen mit starkem Regen sogar mehrmals pro Woche, was jedes Mal eine Demontage und Reinigung erforderte. Ein Austausch der Pumpstation war für 2018 geplant. Die neuen Pumpen mussten folgende Anforderungen erfüllen: frei von Verstopfungen und minimale Lebenszykluskosten für 25 Jahre.
Das Betriebsteam wollte nicht länger Geld für alte Technologie ausgeben und wandte sich daher an das Grundfos-Vertriebsteam in den Niederlanden, um eine zuverlässigere und dauerhafte Lösung zu finden.
Die Lösung
Die Pumpstation "Erica" war der perfekte Ort und Zeitpunkt, um das neue Open S-tube® Laufrad von Grundfos einzuführen; eine führende hydraulische Technologie, die eine hohe Betriebssicherheit und Langlebigkeit, einen hohen Wirkungsgrad und eine hohe Wartungsfreundlichkeit gewährleistet.
Nach einer Studie der Situation, der Berücksichtigung des Standorts, der Eigenschaften der Pumpstation und unter Berücksichtigung der Wasserqualität lieferte Grundfos eine SE-Pumpe, die mit einem Open S-tube® Laufrad ausgestattet ist, um Verstopfungsprobleme wie bei der alten Pumpstation zu vermeiden.
Das Ergebnis
Die neue Pumpstation wurde im September 2020 in Betrieb genommen und die Ergebnisse sind beeindruckend. Seit der Installation der neuen Grundfos-Pumpen, die mit Open S-tube® Laufrädern ausgestattet sind, gab es bisher überhaupt keine Verstopfungsereignisse und keine Notwendigkeit für außerplanmäßige Serviceeinsätze. Dies ist sehr beeindruckend im Vergleich zu den drei bis vier Serviceeinsätzen pro Monat oder sogar pro Woche mit den alten Pumpen.
"Bisher sind die SE-Pumpen rund 1000 Stunden gelaufen, und es waren keine Eingriffe erforderlich", sagt Ivo ten Brinke, Senior Process Operator, Vechtstromen. "Wir führen eine jährliche Inspektion unserer Pumpen durch, und wenn die Pumpe mit dem neuen Laufrad so weiterläuft, sind wir sehr daran interessiert, den Zustand der Verschleißteile zu diesem Zeitpunkt zu sehen."