Cas d’application

Station d'épuration de Saint-Pétersbourg

ST. PETERSBOURG, RUSSIE : Saint-Pétersbourg, ville de plus de cinq millions d’habitants, est la deuxième ville de Russie. Elle est nichée au fond du magnifique Golfe de Finlande, situation qui nécessite un traitement efficace des eaux usées afin de protéger une Mer Baltique très fragile. A la fin des années 70, une station d’épuration a vu le jour sur une île artificielle près de la côte. A l’origine, cette station au débit quotidien de 1,5 million de m3 d’eaux usées était équipée de 12 pompes à hélices, toutes dotées de moteurs d’une puissance de 125 kW. Au fil du temps, les coûts d’exploitation et d’entretien de ces pompes n’ont cessé de croître. Grundfos avait la clé : une solution bien plus efficace à un coût bien pl

Le contexte
Une station d’épuration obsolète. Des moteurs de pompes dépassés pour des débits supérieurs à 3 500 m3 /heure, plutôt courants. Des pompes qui nécessitaient d’importants travaux de maintenance tous les quatre ou cinq mois et des roues fréquemment remplacées en raison de l’usure. Malgré une station toujours opérationnelle, la maintenance et les coûts énergétiques devenaient de plus en plus pesants. Une première tentative infructueuse de changement de marque de pompe fut écourtée en raison d’une consommation d’énergie excessive.

La Solution Grundfos
Tout a changé avec l’entrée en scène de Grundfos. La première étape du changement eut lieu en 1998 avec la rénovation de la station de recirculation des boues. Là, on installa quatre nouvelles pompes Grundfos. En 2000, huit autres pompes ont été rajoutées.

Toutes sont des grosses pompes d’assainissement d’une puissance de 65 kW avec un passage libre de 125 x 163 mm. Le changement était édifiant. La réduction de la consommation énergétique était tellement énorme que les techniciens de la station ont même pensé à une panne des appareils de mesure de consommation énergétique. Les coûts de maintenance ont également fondu grâce à la grande fiabilité des pompes Grundfos.

Qu’est ce qui rend les pompes Grundfos si efficaces ? C’est la caractéristique SmartTrim qui permet un ajustement externe de la roue. Ainsi, sans démonter la pompe on peut régler la roue, ce qui permet de maintenir le pic d’efficacité et réduire au minimum les périodes d’inactivité.

Le Résultat
Dès leur installation, les pompes Grundfos ont démontré leur fiabilité. Par exemple, les quatre pompes installées en 1998 n’ont connu que des arrêts programmés pour des vérifications de niveau d’huile. Leur efficacité continue de produire des économies substantielles en ce qui concerne les notes d’électricité, jour après jour.

De plus, c’est tout l’environnement marin de la Baltique qui profite lui aussi de l’efficacité du traitement des eaux-usées. Bien sûr, les autorités de St-Pétersbourg sont très satisfaites du résultat de cette rénovation. Ce qui se confirme aussi dans les faits, puisque Grundfos a également été sollicité pour fournir des pompes à de nombreuses autres stations d’épuration de Saint-Pétersbourg et des environs.

  • Type de pompe : pompes d’assainissement 12 x 65 kW
  • Débit : 1,5 million de m3/jour