Compreender as nossas águas subterrâneas Vai existir sempre?
A exploração excessiva dos recursos de águas subterrâneas é um problema grave, dado que grande parte da água é utilizada apenas para irrigação, evaporando novamente. E as alterações climáticas também afetam a disponibilidade das águas subterrâneas. Ouça o Professor Anders Vest Christiansen falar sobre as ameaças que as reservas de água subterrânea enfrentam.
As águas subterrâneas são um recurso muito útil.
Se forem manuseadas corretamente, fornecem água limpa e sustentável.
Se não tivermos cuidado, corremos o risco de esgotar ou extinguir esse recurso, o que pode ter consequências graves.
A água subterrânea é recarregada pela chuva que se infiltra nas camadas de solo.
A recarga depende de vários fatores, mas os principais são a quantidade e a duração da precipitação.
Isto significa que nas estações de chuva, o aquífero é recarregado e o lençol freático sobe.
Da mesma forma, nas estações secas, o lençol freático desce.
Extrair água irá afetar esse equilíbrio, mas em grandes partes do mundo há muita margem de manobra para uma extração sustentável de água subterrânea.
A equação é simples: se extrairmos mais água do que aquela que a recarga fornece, o nível das águas subterrâneas desce e o aquífero esgota-se.
O esgotamento contínuo acabará por fazer secar qualquer aquífero. As águas subterrâneas são usadas para dois fins principais: água potável e rega.
Em muitos países, a rega é, de longe, o que tem mais peso.
A alternativa às águas subterrâneas é a água de rios, lagos e barragens, que não tem o efeito de limpeza da precipitação que é filtrada através das camadas de solo.
Em algumas regiões secas, o esgotamento da água subterrânea ocorre há vários anos, resultando numa descida significativa do lençol freático.
A consequência não é apenas que temos de extrair a água de níveis mais fundos.
Também pode ocorrer abatimento do solo, devido à diminuição do suporte de pressão da água entre os grãos.
A solução para o esgotamento das águas subterrâneas pode assumir várias formas.
A mais simples é extrair menos água.
Existem frequentemente outras soluções, como distribuir a carga pelos aquíferos, instalando mais poços ao longo de uma área maior.
O outro parâmetro que pode ser manipulado é a recarga.
No ambiente natural, a recarga tem origem na precipitação.
Mas a precipitação pode ser muito irregular ao longo de um ano, com estações secas e estações de chuva.
Nas estações de chuva, muita precipitação em excesso escoa diretamente da superfície para os rios, regressando aos oceanos.
Recentemente, têm sido realizadas várias experiências em que o excedente nas estações de chuva é armazenado em reservatórios e tanques, deixando que se volte a infiltrar no solo, para recarregar o aquífero.
A água é armazenada nas estações de chuva e pode ser reutilizada nas estações secas.
A água subterrânea existe.
É recarregada continuamente pela precipitação.
Se retirarmos menos água do que aquela que é recarregada, as águas subterrâneas poderão ser um recurso seguro e sustentável como água potável e também para rega.