6 perguntas Básico

teste ECADEMY

6 - TPE3

Este curso contém 6 perguntas que podem ser refeitas a qualquer altura.

Deverá responder a todas as questões corretamente para passar o teste e completar o curso.

Iniciar teste

Pergunta 3 of 6 Básico

Um sistema tradicional de água refrigerada é frequentemente construído com um circuito primário e um secundário, sendo que o circuito primário tem um caudal constante. Qual é a alternativa de construção que a Grundfos recomenda?

Pergunta 5 of 6 Básico

A TPE3 vem equipada com tecnologia sem fios única que permite a ligação direta entre bombas instaladas em paralelo. Quantas bombas podem ser instaladas em paralelo?

Pergunta 6 of 6 Básico

A função de limitação do caudal da TPE3 elimina a necessidade de ter:

Pergunta 6 of 6 Básico

Está contente com as suas respostas?

Submeta as suas respostas e obtenha o resultado final do teste.

Submeter

Resultados do teste

Parabéns. Passou o teste e completou o 6 - TPE3

Crachás ganhos:

Como classificaria este curso?

Se pretender, pode atribuir uma classificação a este curso. Lembre-se que tem de iniciar a sessão antes de fazer o teste para poder atribuir a sua classificação.

Continuar a formação Ir para MyEcademy

Infelizmente não passou o 6 - TPE3 teste desta vez

Como classificaria este curso?

Se pretender, pode atribuir uma classificação a este curso. Lembre-se que tem de iniciar a sessão antes de fazer o teste para poder atribuir a sua classificação.

Correct
Q: O modo de controlo do Delta T da TPE3 permite que:
A: A bomba funcione com base na diferença de temperatura entre a ida e o retorno.
Correct
Q: O medidor de energia calorífica da TPE3 assegura que:
A: O consumo energético nos sistemas HVAC é monitorizado de forma mais eficiente.
Correct
Q: Um sistema tradicional de água refrigerada é frequentemente construído com um circuito primário e um secundário, sendo que o circuito primário tem um caudal constante. Qual é a alternativa de construção que a Grundfos recomenda?
A: Recomendamos um sistema com apenas um circuito primário e caudal variável.
Correct
Q: A TPE2 inclui uma função de limite ultrapassado. O que permite esta funcionalidade?
A: Permite influenciar o funcionamento da bomba, por exemplo, quando uma determinada pressão ou temperatura for ultrapassada.
Correct
Q: A TPE3 vem equipada com tecnologia sem fios única que permite a ligação direta entre bombas instaladas em paralelo. Quantas bombas podem ser instaladas em paralelo?
A: Quatro.
Correct
Q: A função de limitação do caudal da TPE3 elimina a necessidade de ter:
A: Uma válvula de regulação.