Referenz

Grundfos erhöht die Produktionskapazität der Wasseraufbereitungsanlage und reduziert den Energieverbrauch des Pumpensystems um 60% und 630 MWh

Britvic Soft Drinks Ltd. hatte seine Produktion in den Abfüllanlagen für Erfrischungsgetränke erhöht, aber die Wasseraufbereitungsanlage konnte damit nicht Schritt halten. Außerdem verschleißte der Chlorgehalt des einfließenden Wassers die Betten der Wasserenthärtungsanlage viel schneller als üblich, was zu hohen Ersatzkosten führte. Grundfos unterstützte das Unternehmen bei der Modernisierung der gesamten Pumpensysteme und Steuerungen in der Wasseraufbereitungsanlage des Beckton-Werks, wodurch der Energieverbrauch um 60% gesenkt und 630 MWh Strom eingespart werden konnten. Dies half dem Werk, das SBTi-Ziel zu erreichen, den Energieverbrauch pro produziertem Liter Produkt zu senken. Die Amortisationszeit für die Aufrüstung der Anlage lag unter 1,3 Jahren. "Jetzt haben wir eine bessere Kontrolle über die Qualitätsniveaus, die wir erreichen müssen", sagt Wartungsleiter Martin Campbell. Lesen Sie den Bericht und sehen Sie den Film, um mehr zu erfahren.

Calvin Winch, Group Sustainability Manager, Head of Supply Chain Sustainability bei Britvic Soft Drinks Ltd.

Die Situation

Für Britvic ist Wasser die wertvollste Zutat, und das Unternehmen legt großen Wert darauf, diese Ressource bei den Herstellungsprozessen zu schützen. Die Abfüllanlage im Vorort Beckton im Osten Londons stellt Erfrischungsgetränkemarken von PepsiCo in Lizenz her, aber auch das eigene Markenportfolio, zu dem der britische Favorit Robinsons gehört. Das Werk hatte eine neue Produktionslinie eingerichtet, aber die Wasseraufbereitungsanlage konnte damit nicht Schritt halten. "Zeitweise waren wir an der Kapazitätsgrenze, und ein anderes Mal überstiegen wir die Kapazität der Wasseraufbereitungsanlage", sagt Calvin Winch, Leiter der Abteilung Nachhaltigkeit in der Lieferkette. "Wir mussten die Anlagen gelegentlich anhalten, was die Produktivität beeinträchtigte. Offensichtlich verloren wir an Zuverlässigkeit, OEE (Overall Equipment Effectiveness) - und es gingen zu wenig Einheiten zur Tür hinaus", sagt Martin Campbell, Maintenance Manager. Wir brauchten also ein zuverlässigeres, stabileres System mit einer gleichmäßigeren Flusskontrolle durch den Prozess."

Eine weitere Herausforderung war der Chlorgehalt des Wassers, das vom nahe gelegenen Versorgungsunternehmen Thames Water geliefert wurde. "Dies führte dazu, dass sich unsere Harzbetten in unserer Entkalkungsanlage - die Anlage, die das Wasser für uns enthärtet - schnell verschlechterten, viel schneller als sie sollten", sagt Calvin Winch. Campbell fügt hinzu: "Wir haben die Harzbetten jedes Jahr ausgetauscht, statt wie vorgesehen alle drei Jahre. Das musste natürlich überprüft werden, denn jeder Austausch kostete 100.000 £."

Grundfos Versorgungspumpen

Da sowohl Britvic als auch Grundfos dem SBTi-Programm verpflichtet sind, sagt Calvin Winch, dass Britvic mit Grundfos intensiver an Optimierungs- und Nachhaltigkeitsprojekten zur Verringerung der Kohlenstoff- und Wasserauswirkungen gearbeitet hat. Wir haben ein "Healthier People, Healthier Planet"-Programm, bei dem wir versuchen, unsere Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren", sagt er. "Ein wichtiger Teil dieser Nachhaltigkeitsstrategie besteht darin, die Energiemenge zu reduzieren, die für die Herstellung eines Liters Produkt verwendet oder verbraucht wird. Und da wir unsere Produktion in den letzten Jahren massiv gesteigert haben, war es für uns von entscheidender Bedeutung, eine Lösung für diese Wasser- und Energieprobleme zu finden."

Die Lösung

Als Grundfos gebeten wurde, eine Lösung vorzuschlagen, installierte das Unternehmen zunächst temporäre Durchflussmesser rund um das System mit dem Grundfos Energy Check Advanced-Programm. Die Sensoren sammelten etwa vier Monate lang Daten. Das Grundfos-Team analysierte dann diese Daten, um herauszufinden, wie das aktuelle System funktionierte und wie es verbessert werden konnte.

Grundfos-Verkaufsingenieur Adam Howe sagt: "Der Schlüssel zur Lösung war die Entwicklung eines neuen Wasseraufbereitungssteuerungssystems für Britvic mit unserer neuen Grundfos Water Treatment Control-Philosophie. Dies liefert eine höhere Durchflussrate mit weniger Energie.

Britvic Soft Drinks Ltd. stellt jährlich 14 Millionen Kisten mit kohlensäurehaltigen und stillen Getränken her - darunter Marken wie Pepsi, 7-Up und die britische Handelsmarke Robinsons.

Wir haben jetzt viel mehr Einblick in das, was die Anlage tut - eine Menge Daten-Trending. Mit diesen Daten können wir die Anlage noch weiter optimieren.
Calvin Winch, Group Sustainability Manager, Head of Supply Chain Sustainability bei Britvic Soft Drinks Ltd.

Eine neu konzipierte Grundfos-Zentral-SPS steuert und überwacht die Betriebsparameter der Wasseraufbereitungsanlagen. Jede Pumpstation der Wasseraufbereitungsanlage wird über einzelne Grundfos MPC-E-Steuerungen gesteuert und kann über die zentrale SPS oder aus der Ferne über das mit der Cloud verbundene Grundfos iSOLUTIONS angesprochen werden.

Das schlüsselfertige Projekt von Grundfos ersetzte alle Wasseraufbereitungspumpensysteme von Britvic durch elektronisch drehzahlgeregelte E-Pumpen von Grundfos, und das ohne Ausfallzeiten für Britvic.

Dazu gehörten eine Hydro MPC-E Druckerhöhungsanlage für die Druckregelung und den gleichmäßigen Durchfluss des einströmenden Wassers sowie UV-Desinfektionsgeräte für die Chlorkontrolle. Grundfos fügte auch NBE-Druckerhöhungsanlagen für die Steuerung des Kontakttanks, die Entgasung, die Einspeisung in das Kohlenstoffbett und die Rückspülung sowie für die Versorgung des Getränkenetzes hinzu.

Das Ergebnis

Die Grundfos-Systeme haben den Durchfluss durch das Wasseraufbereitungssystem von Britvic auf 240 Kubikmeter pro Stunde verdoppelt, während der Wasserdruck konstant gehalten wurde. Dies bedeutete auch, dass die neue Installation den Betrieb der Fabrik aufrechterhielt, als die örtliche Wasserbehörde Thames Water Ende 2023 einen Wasserrohrbruch hatte - ohne Produktionseinbußen. Mit der vorherigen Anlage hätte der Standort die Produktion einstellen müssen. "Wir können das Wasser jetzt viel besser und gleichmäßiger steuern. Es handelt sich um ein System mit kontinuierlichem Durchfluss, das heißt, es ist viel konstanter. Wir haben eine genauere Kontrolle über die Qualitätsstufen, die wir erreichen müssen. Die höhere Effizienz hat dazu geführt, dass wir nur noch ein Minimum an Energie, Druck und Durchflussmenge benötigen und das Team weniger eingreifen muss, um das System am Laufen zu halten.

Die Grundfos-Kohlebett-Zulauf- und Rückspülpumpen bei Britvic.

Calvin Winch sagt, dass das Grundfos-System den Energieverbrauch in der Wasseraufbereitungsanlage um 60% gesenkt hat - oder 630 Megawattstunden, was einer Amortisation in weniger als 1,3 Jahren entspricht. "Das war wirklich gut für uns."

Auch der Chlorgehalt ist jetzt unter Kontrolle und konnte von 1-1,5 ppm auf 0,2-0,3 ppm gesenkt werden. "Dies hat unsere Entkalkungsbetten erheblich geschont", sagt Campbell. "Wir haben festgestellt, dass die Entkalkungsbetten zwischen den Regenerationen viel länger laufen, und das verbraucht natürlich auch weniger Wasser." Winch fügt hinzu, dass die Aufrüstung auch einige weichere Vorteile mit sich gebracht hat. "Wir haben jetzt einen viel besseren Überblick über die Leistung der Anlage und können eine Vielzahl von Daten auswerten. Mit diesen Daten können wir die Anlage noch weiter optimieren.

Adam Howe von Grundfos überprüft die Parameter des Wasseraufbereitungssystems auf dem Control MPC-E-Touchscreen zusammen mit Calvin Winch, Group Sustainability Manager von Britvic.

Wir können das Wasser viel besser und gleichmäßiger kontrollieren. Wir haben eine genauere Kontrolle über die Qualitätsstufen, die wir erreichen müssen. Die verbesserte Effizienz hat dazu geführt, dass wir nur noch ein Minimum an Energie, Druck und Durchflussmenge einsetzen müssen, was unsere Effizienz erhöht.
Martin Campbell, Maintenance Manager Britvic Soft Drinks Ltd.

Britvic Soft Drinks Ltd. Standortleiter Paul Wiggins sagt: "Ein wesentlicher Bestandteil unserer erhöhten Kapazität bedeutet, dass wir auch unsere Dienstleistungen im Allgemeinen erhöhen müssen. So zum Beispiel Strom, Wasser und Abwasser. Und dieses Projekt, das wir in Zusammenarbeit mit Grundfos durchführen, hat entscheidend dazu beigetragen, unseren Betrieb effizienter zu machen."

Martin Campbell fügt hinzu: "Es funktioniert weiterhin einwandfrei. Bei jeder Änderung oder Verbesserung kommt Grundfos und sagt: "Schauen Sie, wir können es noch weiter verbessern. Es wächst und entwickelt sich also weiter."

Überwachung des Chlorgehalts mit dem Grundfos DID Monitor

Die Grundfos DID-Lösung testet und überwacht den Chlorgehalt in der Anlage.

Grundfos lieferte

Grundfos lieferte ein komplettes Pumpensystem-Upgrade für die Wasseraufbereitungsanlage von Britvic Soft Drinks Ltd., einschließlich einiger der folgenden Produkte und Dienstleistungen:

  • Hydro MPC-E Druckerhöhungsanlage
  • NBE Druckerhöhungsanlagen
  • Grundfos iSOLUTIONS
  • Steuerung MPC
  • Energie-Check Advanced
  • DID (Dosing and Disinfection)

Thema: Optimierung der Wasseraufbereitung

Ort: Beckton, London, UK

Kunde: Britvic Soft Drinks Ltd..

Quelle: Die Fakten in dieser Referenz stammen aus Interviews vor Ort bei Britvic Soft Drinks Ltd. in Beckton, East London, UK, am 25. Oktober 2023, und aus einem anschließenden Online-Interview mit dem Wartungsleiter Martin Campbell am 9. November 2023.

Zugehörige Produkte

Finden Sie die passenden Grundfos Produkte zu diesem Thema.

Zugehörige Anwendungen

Finden Sie Grundfos Anwendungen zu diesem Thema.

Weitere zugehörige Artikel und Fachbeiträge

Finden Sie zugehörige Artikel mit den neuesten Forschungsergebnissen und Erkenntnissen aus dem Bereich der Pumpentechnologie.