6 preguntas Avanzado

Test de Ecademy

26 - Bombas sumergibles SP

El test de este curso contiene 6 preguntas y se pueden volver a contestar las preguntas en cualquier momento.

Tiene que contestar todas las preguntas correctamente para aprobar el test y completar el curso.

Empezar el test

Pregunta 1 de 6 Avanzado

Cuanto mayor sea el grosor del cable, menores serán las pérdidas de energía. ¿Verdadero o falso?

Pregunta 2 de 6 Avanzado

¿Dónde puedes encontrar el nivel de refrigeración requerido?

Pregunta 5 de 6 Avanzado

¿Cuál de estos tres parámetros no es esencial para lograr una protección óptima del motor?

Pregunta 6 de 6 Avanzado

¿Está contento con su respuesta?

Envie las respuestas para ver los resultados del test.

Enviar

Resultados del test

¡Enhorabuena! Ha aprobado y completado el 26 - Bombas sumergibles SP

Achieved badges:

¿Cómo calificaría este curso?

Le invitamos puntuar de este curso. Recuerde que debe iniciar sesión antes de realizar la prueba para poder dar su calificación.

Continuar con la formación Ir a mi ECADEMY

Lo siento. No ha aprobado el 26 - Bombas sumergibles SP prueba esta vez

¿Cómo calificaría este curso?

Le invitamos puntuar de este curso. Recuerde que debe iniciar sesión antes de realizar la prueba para poder dar su calificación.

Correct
Q: Cuanto mayor sea el grosor del cable, menores serán las pérdidas de energía. ¿Verdadero o falso?
A: Verdadero
Correct
Q: ¿Dónde puedes encontrar el nivel de refrigeración requerido?
A: En la placa de características del motor
Correct
Q: ¿Cuándo se producen habitualmente subtensiones?
A: Cuando los cables de acometida son demasiado pequeños
Correct
Q: Como regla general, ¿qué se supone cuando hablamos del cable de un motor?
A: Que siempre debe estar sumergido en líquido
Correct
Q: ¿Cuál de estos tres parámetros no es esencial para lograr una protección óptima del motor?
A: La potencia del motor
Correct
Q: ¿Cuál de estos factores no resulta clave a la hora de determinar qué tipo de cable de acometida se debe usar?
A: Seleccionar el cable de acometida en función de los costes asociados al ciclo de vida