Instalación de la bomba Grundfos COMFORT con AUTOADAPT
Descubre cómo instalar fácilmente la bomba Grundfos COMFORT con AUTOADAPT
La bomba Grundfos COMFORT con AUTOADAPT es fácil de instalar.
Primero, montas la bomba en la tubería de retorno.
Luego, identificas la tubería de suministro. En caso de duda, puedes abrir el agua caliente y ver qué tubería se calienta.
Luego, monta el sensor externo en la tubería de suministro.
Para funcionar correctamente, el sensor debe colocarse entre 25 cm y 50 cm del puerto de descarga de la fuente de agua caliente.
Por último, enciende la alimentación.
Y esa es la instalación completa.
Aquí termina la introducción para instalar la bomba Grundfos COMFORT AUTOADAPT, el primer paso para garantizar la máxima comodidad en tu hogar.
Visión general del curso
Módulos: 4
Duración:
15 minutos
Dificultad:
Básico